This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:对 C2000使用 edgeAI Studio/Model Composer GUI

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472925/launchxl-f28p55x-use-edgeai-studio-model-composer-gui-for-c2000

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X

工具与软件:

您好!

我们将 创建一个边缘 AI 电机故障检测演示。  

请帮助我们解决以下问题。

1.如图所示,有三种型号可供选择。 这些模型之间有何区别?

2.您能告诉我们预处理参数的详细信息吗? 这些参数是否与 预处理方法(FFT/FFTBIN)相关?

3. FFTBIN 是 信号处理中的一种方法吗? 它的含义是什么

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、您的屏幕截图看起来是坏的。 请重新发布

    谢谢

    Ki