This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:TMS320F28P650DK 控制卡寄存器复位问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472924/tms320f28p650dk-tms320f28p650dk-control-card-register-reset-issue

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

我正在使用 Code Composer Studio (CCS)中的 TMS320F28P650DK 控制卡、并尝试配置 HPMXSEL、HNMXSEL、LPMXSEL、LNMXSEL 和 AGPIOCTRLG 寄存器值。

执行复位重启后、这些寄存器不会恢复为默认复位值、我会遇到此问题。 但是、当执行硬复位时、它们确实会恢复到复位值。

您能就为什么会发生这种情况提供任何见解或建议吗、以及我如何能够确保通过复位重启来正确复位寄存器吗?

此致
Vinay Khadda