This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-3P-SEARCH:TI 编译器版本上 TMS320F28377S 芯片的校准问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472390/c2000-3p-search-alignment-issue-with-tms320f28377s-chip-on-ti-compiler-versions

器件型号:C2000-3P-SEARCH
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

你(们)好  

我们一直使用 TSM320F29377S 芯片开发我们的产品。
我们的固件使用 TI v5.12.3.LTS 编译器版本在 Code Composer Studio (CCS) 9中成功构建。
但是、在所有后续版本(包括 TI v18.12.4.LTS)上、我们都会遇到编译错误。
具体而言、我们在 F2837xS_can.h 文件中收到以下错误:

结构 can_regs{
bp_32 rsvd1[2];<--错误出现在这里
};
F2837xS_can.h"、第530行:错误#2638:数组元素的对齐大于元素大小

似乎、虽然 BP_32类型具有4字节大小、但编译器强制执行8字节对齐、从而导致了此问题。

您能否提供一个精确的解决方案来解决此对齐问题?

感谢您的帮助。

sjkim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJ:

    您使用的是哪个版本的 c2000Ware? 我建议您更新器件支持包、以便与所使用的工具链(CCS、编译器等)保持一致。

    此致、

    Ozino