This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CCS

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472330/tms320f28379d-ccs

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好!

我有几个疑问和疑问,并将感谢你的指导。

在 TMS320F2837xD 微控制器技术讲座的中断一章中、提到 PIE 块连接至内核中断线路1至12。 然而、在中断示例 timer_ex1_cputimers 中、INT1连接到 CPU 计时器0、这引起了一些混淆。 请您澄清一下本例中的正确假设吗? 我已附上相关的屏幕截图以供参考。

此外、您能否说明一下我在哪里可以找到与 GPIO、CPU 计时器、中断、ADC 和 CAN 相关的库函数的详细信息?

提前感谢您的帮助。

Sameer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sameer:

    看起来研讨会的图表中有错误;INT13和 INT14不是 ePIE 的一部分。 器件 TRM 中的下图更正确:

    其中 CPU 计时器0 (INT 线路1)是 ePIE 的一部分、CPU 计时器1 (INT 线路13)和 CPU 计时器2 (INT 线路14)从计时器模块直接连接到 CPU。

    [报价用户 id="633796" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472330/tms320f28379d-ccs "]

    此外、您能否说明一下我在哪里可以找到与 GPIO、CPU 计时器、中断、ADC 和 CAN 相关的库函数的详细信息?

    [报价]

     GPIO、CPU Timer、Interrupt、ADC 和 CAN 本身的库函数位于 C2000ware 路径[C2000ware path]/f2837xd/driverlib_.c 和_.h 中相应名称的文件中 每个 driverlib 函数定义在其上方都有注释、并说明该函数的作用。 如果您 看看 C2000ware 文件夹中的示例以了解如何使用函数的示例、可能也会有所帮助。 位于: [C2000ware install]/driverlib/f2837xd/examples/cpu1/.

    据我所知、下面是我们所提供的 driverlib 库函数的最准确说明。 如果您有任何具体问题、可在 E2E 上提问、软件团队的相关人员乐意向您解释相关功能。

    如果回答您的问题、请对其进行投票表决

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Delaney 的及时回应和解决我的疑虑

    此致、

    Sameer