This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:是否可以将 PFC 和 LLC 控制器集成到 PMP41006中?

Guru**** 2768865 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41006, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1470497/tms320f280039c-is-it-possible-to-integrate-the-pfc-and-llc-controllers-into-one-in-pmp41006

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:PMP41006

工具与软件:

您好!

我们目前正在开发 PFC + LLC 系统。

在 PMP41006中、分别为 PFC 和 LLC 准备了控制器。 是否可以将 PFC 和 LLC 控制器集成到其中?

TMS320F280039C 的 CPU 容量似乎为120MIPS + CLA 120MIPS、总计240MIPS。

我们的 PFC 计划采用 T 型。 在 TIDA01606.2中、T 型 PFC 的 CPU 负载估计为54MIPS。 我找不到 LLC 的 CPU 负载示例、但如果负载相似、我认为将控制器集成到其中可能可行。 这是可行的吗?

即使有足够的 MIPS、是否有可能影响实时性能? 如果实时性能至关重要、那么选择更高级别的 MPU 能否改进?"

当然、由于控制器块与主电路块是隔离的、因此对于 PFC 和 LLC 使用一个控制器应该不会出现任何电气问题。

此致、

YUKIOOYAMA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yukio Oyama San、

    在系统层面上、我们还应分析隔离器的成本。 隔离会移至通信或栅极驱动器/反馈传感器。

    由于我们有 C28x 和 CLA、因此其中一个可以运行 PFC、另一个可以运行 LLC。 在这种情况下、两个控制器都可以独立运行。

    也可以将 PFC 和 LLC 组合在一个 C28x 中、在这种情况下、我们需要确保两者的 ISR 是同步的、并在可用于计算的时间内完成。

    您的系统是否还需要执行其他辅助控制和通信任务-也需要为此预留一些带宽。 我想问一下功率级别、它是三相输入吗? 对于 PFC 和隔离式直流/直流、您计划采用哪种拓扑?

    另外、我还推荐最新器件 TMS320F28P550SJ 数据表、产品信息和支持| 将提供150MHz 的时钟频率的 TI.com。

    此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PAWAN-SAN、

    我们的拓扑是三相 T 型 PFC 和 LLC 直流/直流转换器。

    C28x 内核和 CLA 可以独立地执行代码、对吗?

    我没有详细研究过它、但它们运行的是不同的操作系统吗? 或者、它们是在单个操作系统上为 C28x 内核和 CLA 单独分配任务? 或者、它们是在不使用操作系统的情况下在 C28x 内核和 CLA 上按顺序执行裸机代码吗?

    我们也在考虑其他任务。

    一个是向系统主机报告电源状态。 此任务没有时间限制、因此可以在空闲时间期间进行处理。

    另一个任务是响应异常、尤其是输出短路或输入电网电压异常的情况、例如关闭电源或向主机发送警报报告(这些是响应示例、尚未具体确定)。 该操作应立即执行

    如您所述、在将 PFC 和 LLC 组合为单个 C28x 时、我们需要注意一次发生一个中断。

    有可能执行有效的调试吗? 由于在数字电源的执行中单步执行是不可行的、因此如果出现问题、我们需要区分它至少是 PFC 还是 LLC。 无法进行实时跟踪吗?

    此致、

    YUKIOOYAMA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yukio Oyama San、

    是的、C28x 和 CLA 内核可以独立执行代码。 CLA 是一个直接 CPU、而不是一个完整的 CPU。 它在执行实时控制任务方面非常出色。

    CLA 没有操作系统。

    为了进行调试、需要根据所调试的问题将软件挂钩插入代码中。 例如、如果代码进入分支段、则使用 GPIO 指示故障或跟踪。

    此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PAWAN-SAN、

    感谢您的信息。  

    根据目前的信息、我们的团队将讨论并考虑该结构。

    但是、我觉得使用一个 CPU 很难控制两个系统。 即使仅控制一个系统、也很难调试数字电源。

    如果有任何其他问题、我建议创建一个新案例、然后我将关闭该案例。 谢谢你。

    BR

    YUKIOOYAMA.