请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P659DK-Q1 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
您好!
我们想知道 F28P659DK8PTPQ1的外壳温度(°C)最大值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
您好!
我们想知道 F28P659DK8PTPQ1的外壳温度(°C)最大值。
它将受最高环境空气温度(125°C)和最高结温(150°C)的限制。 使用 DShttps 内的封装散热://www.ti.com/document-viewer/TMS320F28P659DK-Q1/datasheet #GUID-5A720478-9E31-4F51-931D-768A6EB956E6/GUID-9240F1DC-E273-4C68-B7B8-1E41ECCAACFE 可以根据环境温度和系统配置文件的功耗来计算有效结温。
在其中任何一种情况下、只要上述两种界限都适用、就不存在 Tcase 出现问题的风险。 这意味着在 Tcase 处于任何种类的临界温度下时为了其完整性而违反内部硅 Tj。
此致!
Matthew