This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110ISO-EVM:TI 提供了二进制

Guru**** 2474120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472102/xds110iso-evm-ti-provided-binary

器件型号:XDS110ISO-EVM

工具与软件:

在 TI 网站上、您可以提供 XDS110ISO EVM 的 Gerbers、设计文件和原理图。 如果客户生产 他们自己的嵌入到我们硬件中的此设计变体、TI 是否提供要加载其中的二进制文件?

在这种情况下、他们无法仅添加 JTAG 连接器以配合外部调试器用于生产。 这用于 其自己的开发目的、并且振动/尺寸限制使其无法仅使用电路板上的现有 XDS110ISO EVM。 在一些 客户正在开发的未来应用中、我们无法为 JTAG 和/或足够长的 JTAG 电缆获得密封的连接器、从而导致断开问题、但可以为 USB C 获得一个连接器。这不会是最终产品的一部分、而是仅在内部开发阶段才会发生。

需 确认的是、这不会随产品本身一起发货、因为在引导加载程序处理字段更新的量产型号中会将其带走。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为我们可以在 TI 外部共享 XDS110固件。

    我们公开提供 XDS100的固件、可以使用吗? 或者它们是否需要 XDS110功能?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    这适用于使用我们的新 F29器件进行评估的客户。 据我所知、F29与 XDS100不兼容-仅限 XDS110或 XDS2XX。 我的理解是否正确?

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    实际上、您应该能够使用此处的手动固件更新命令对 MSP432进行编程: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#manual-update

    请遵循来自 A LaunchPad 的原理图。  

    此致、

    Ben Collier