This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:C2000 Launch Pad

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472017/launchxl-f28379d-c2000-launch-pad

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

你(们)好

最近、我们购买了9件 LAUNCHXL-F28379D Launch Pad。 系统无法检测到其中一个 LaunchPad 板、并且我们无法进行编程。 我们尝试重新刷新、但系统无法检测到硬件。 所有其他 LaunchPad 正常工作的应用。 请为进一步的行动提供建议。

此致

苏丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sultan

    您是否通过 TI 或第三方分销商购买了这些电路板?

    电路板上是否有序列号? 如果是、您能否提供序列号?

    您是否在遇到此问题之前就一直使用 LaunchPad?

    如果 IC 变热、则表示 IC 可能已损坏。 我们在所有电路板完成制造后都会对其进行测试、以确保其正常运行、因此我们需要详细了解该电路板、以便与制造商讨论

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统本身未检测到 LaunchPad、我们是直接从 TI 和 PFA (Invoicee2e.ti.com/.../5921031771.PDF)购买的

    也是序列号 66T2428001687

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sultan:  

    感谢您提供这些信息、我将联系我们的制造商以调查此问题、并相应地对您进行更新

    此致、

    Peter