This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:C29X CPU 和指令集用户指南查询

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462928/f29h859tu-q1-c29x-cpu-and-instruction-set-user-s-guide-inquiry

器件型号:F29H859TU-Q1

工具与软件:

您好!

我叫 Sachith。 TI EMEA 是一名 FAE。

我有一个客户查询关于 C2000 C29X CPU 和指令集用户指南(SPRUIY2)。  以下是他的评论,

  1. 很遗憾、未找到任何扩展内在函数或指令说明、如所示 很好 . 我们希望针对时间关键型事件提供最低级别的优化选项。 您是否提供了该指南的任何其他文档或扩展?

  2. 我们已看到产品页面上的文档、以及软件部分中的 C29x 资源。 遗憾的是、没有关于可用于优化的编译器内在函数的完整描述、但在 C29 CPU 的软件优化指南(SPRUJG0)和编译器手册中有几次提到了它们的可用性、正如我在前一封信中发送给您的链接中所示。  

     关于汇编文档、我们知道通常不建议使用它。 尽管如此、我们相信实时信号处理代码的某些部分会从使用内联汇编进行精确优化中显著受益。 因此、能够访问关于指令集的某种描述会有所帮助

     编译器手册中提到可以通过 FAE 获取内在函数列表、因此我们假设这可能需要其他批准或同意、我们完全愿意遵守任何必要的要求才能继续。

您能否向我提供相关的其他文档或获取这些文档的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachith、您好!

    不计划提供 C29指令集。
    我们计划 添加内在函数列表及其 C29编译器提供的说明。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、普拉坦:

    感谢您的答复。

    此致!

    Sachith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根本没有针对 C29???的公开指令集

    我们如何在寄存器级进行详细调试?

    我们将如何计算或优化处理时间?