This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-EVM:板载 SOM 25MHz 时钟

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472138/f29h85x-som-evm-on-board-25mhz-clock

器件型号:F29H85X-EVM SOM

工具与软件:

您好!

我们刚刚得到了一个 SOM 具有以下版本的 F29H85X-EVM:

MC144A-001


在最新的用户指南(spruje4b)中、我可以阅读以下内容(见第27页):

但在芯片勘误表中、我无法找到 有关此类问题的任何额外信息。
您能告诉我芯片勘误表中解决了哪一个问题吗?

谢谢、此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    器件勘误表将在下次更新时更新为包含相关信息。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    您是否计划利用 controlSOM 上的 X1?  

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    感谢您提供的信息。
    我们计划在以后的项目中使用 X1。 此时不一定会在 SOM 上。

    此致、
    Patrick