This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:异常发热问题

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMCS1133, TMCS1133EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469728/launchxl-f28379d-abnormal-heating-up-issues

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件: TMCS1133TMCS1133EVM

工具与软件:

您好、可能会遇到问题、  

我有几个 Launchxl-F28379D 板、这些板在通过 USB 连接到 PC 时会发热。 我有一对能够使用相同编程过程正常工作的器件。 我已经注意到、这种特殊的发热问题是这些控制器的常见问题。 您能仔细看一下并向我提供帮助吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ibrahim:

    这些板连接到了什么系统? C2000芯片升温后、即使器件似乎正常工作并正确执行固件、这通常也表明器件已损坏。 是否确保没有向电路板上的任何器件引脚提供超过3.3V 的电压?

    可以通过将 C2000芯片替换为可用的工作器件来修复电路板。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们将其用于标准逆变器控制。 (PWM 到隔离式栅极驱动器、以及电流/电压测量到 ADC)。 我还将其用于通过达林顿对驱动接触器线圈(ULN2003)

    是的、我只使用板载 FTDI 芯片的电源。 除非其3.3V 输出存在问题、否则我不知道对于多个器件是什么原因造成的。 尽管如此、我成功地在不同器件上使用了相同的程序。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ibrahim:

    我预计 PC 供电会出现任何问题、并且 PWM 信号不太可能连接到栅极驱动器。 您能否查看进入 ADC 的所有输入并确保没有电压尖峰? 您是使用外部运算放大器还是对信号进行钳位以确保电压不超过3.3V?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我看到了。 在电流检测中、我们使用 从 LaunchPad 获取电源的 TMCS1133。 我不使用任何钳位或运算放大器。

    此致!

    Ibrahim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ibrahim:

    您使用的是 TMCS1133EVM 还是定制设计 PCB 板。 如果使用定制 PCB、您是否遵循数据表中提供的布局指南?  TMCS1133是一款可导致输出噪声的高带宽电流传感器。 您的系统是否需要如此高的带宽或者是否可以使用带宽较低的部分? 此外、您的电压检测输入的范围是多少?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们使用 EVM 和定制 PCB、其布局与 EVM 相同。

    是的、我们找不到可用于测试的低带宽 EVM、因此我们选择了可用的器件。

    谢谢!

    Ibrahim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ibrahim:

    这是我们电路板顶部的定制硬件、因此很难知道损坏的确切根本原因。  在这些电路板发热且器件可能损坏的情况下、损坏源通常通过 ADC、在 ADC 中通过 ADC 引脚接收超过器件电压的信号。 请检查硬件并根据需要添加钳位。  

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵意见、Peter。 我仍然不明白即使 TI 电流传感器由与 LaunchPad 相同的3.3V 电源供电、它如何输出过压信号。 我将进一步探究该问题、并尝试找到一种以某种方式钳制信号的方法。

    此致!

    Ibrahim