This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1468626/tms320f28388d-tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

您好!

我们正在使用自己的 make 文件。 在 CCS--> Properties --> Build --> Build 命令中、我们给出了如下命令 制造 .  

该屏幕截图所示 未在路径中找到程序 make . 我们已确保项目目录中包含 make 文件。 还在系统环境变量中添加了 MYSY2安装路径。  

还可以确保文件夹具有完全控制功能。 该工具仍然找不到 make 文件路径。 我们可以使用终端而不是 CCS 编译程序。

此致

Manoj.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    我假设您正在使用 CCS Eclipse (12.x 或更早版本)。

    并且在 CCS--> Properties --> Build --> Build 命令中、我们给出了如下命令 制造 .  [报价]

    您能给我看一下屏幕截图吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的请求附上。

    此致

    Manoj.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    显示 未在路径中找到程序 make . 我们已确保项目目录中存在 make 文件。

    CCS 不会在项目目录中查找 make 实用程序。 请指定要创建的完整路径或将目录添加到系统路径。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    您的意思是给出编译命令选项卡的完整路径。 请注意、构建目录已经是工作区。 在工作区中、我保留了 Makefile。 在"Build"->"C2000 Compiler"->"Include Options"中、我加入了整个工作区。

    谢谢

    Manoj.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您想说的是提供生成命令选项卡的完整路径

    有。

    请注意、构建目录已经是工作区。 在工作区中、我保留了 Makefile。 在构建--> C2000编译器-->包含选项中、我已包含整个工作区。[/QUOT]

    这些不适用。

    对于构建命令中指定的实用程序(在您的情况下为"make")、如果也未指定其路径、CCS 将在以下位置查找"make":

    -项目构建配置子文件夹

    -系统路径中指定的目录(即 Windows 上的"路径"环境变量)

    如果它无法在这些位置找到它、则它将无法运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    即使我的 make 文件位于工程配置文件夹中。 CCS 没有检测到 make 文件。 您能告诉我为什么找不到 make 文件吗?

    此致

    Manoj.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题不是 make 文件。 问题是、CCS 无法归档 make 实用程序。 如果 make 实用程序本身不在工程配置子文件夹中、则需要在生成命令中指定其路径、或将路径添加到系统路径。