This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网的100Mbps 运行要求是什么?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472061/tms320f28388d-what-are-the-requirements-for-100-mbps-operation-for-ethernet

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

我目前使用的是 TI 文件夹中提供的以太网示例、旨在以100Mbps 的速率运行。 我已将配置 SYSPLLRAWCLK 为100 MHz、这是执行此操作所必需的。 但是,在 CPU1上加载虚拟模型以进行100 MHz 时钟配置和将时钟源作为 SYSPLLRAWCLK 以太网时钟 且 ETHDIV 值为1后,并在 CM 上运行示例后,绿色 LED 不会亮起,表示默认为10Mbps。

您能否指导我如何正确配置系统以实现100 Mbps 操作?

此外、我想了解使用该 cofig_ethernet 函数时的默认时钟选择。 它默认采用外部时钟源。 这是正确的吗?

如果您能为我提供经过测试的步骤或任何见解以便成功实现100Mbps 运行、并看到绿色 LED 按预期亮起、我将不胜感激。

感谢您的帮助。

此致、
Aditya