This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如果 AUXPLLRAWCLK 或 SYSPLLRAWCLK 不是以太网时钟输入的100 MHz、会发生什么情况?

Guru**** 2655185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467380/tms320f28388d-what-happens-if-the-auxpllrawclk-or-syspllrawclk-is-not-100-mhz-for-ethernet-clocking-input

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

详细信息  
带连接管理器的 TMS320F2838x 实时微控制器 TRM (修订版 F)
第4593页:第43.2.4节"。 编程这些字段以获得 PTP 块的100MHz 时钟输出。 和  

第43.2.6节"如果选择了内部模式、则内部生成的50MHz 时钟必须用于为 RMII 模块计时。 确保相应地设置时钟源和分频器以提供50MHz 时钟"

如果我们无法为 AUXPLLRAWCLK 或 SYSPLLRAWCLK 提供100 MHz 值、或者它们的值使得分频器无法将它们设置为100、该怎么办?

在这种情况下会发生什么?

此致、

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未收到回复。

    请提供我的查询的最新情况吗? 如果我方面需要进一步的资料、我很乐意提供。

    感谢您关注此问题。 我期待您的迅速响应。

    此致、
    Aditya