This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:当高度为5000m ~ 5500m 时、F28377D 能否正常运行?

Guru**** 2477965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1471398/tms320f28377d-can-f28377d-work-well-when-the-altitude-is-5000m-5500m

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

您好、TI 专家:  

我的客户想了解当  高度为5000m ~ 5500m 时、F28377D 是否能够正常工作。 我从下面的帖子中获得一些信息。 但仍然找不到答案。 希望尽快就以下问题获得您的帮助。 谢谢!

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1016836/tms320f28388d-what-is-safe-maximum-limit-of-altitude-for-f28388d-without-affect-on-ram-and-flash-due-to-radiation-from-earth-surface?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Altitude

1.我想获取 链接中提到的拟合估算器工具并进行仿真。 我下载并安装此 https://www.ti.com/tool/C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB #downloads ,但找不到合适的估计器。 我不确定我是否下载正确的安全软件包。 请帮助分享正确的链接、并告诉我哪一个是时基故障估算器。  

2.从帖子中说,我们可以输入一个磁通水平来模拟不同的高度,如何得到正确的磁通 高度是5000m ~ 5500m ?  

3.如果仿真比较困难、您还可以告诉我、 当高度为5000m ~ 5500m 时、F28377是否可以很好地工作。  

 

客户对此表示紧急。 期待您的回复。 非常感谢!

BR、

丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:

    我将离线向您发送链接帖子中提到的安全包 Matt 的请求链接。 客户需要签订保密协议才能获得对该协议的访问权限。

    惠特尼