This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:是否可以调整 PFC 级的输出总线电压(即逆变器的直流母线电压)?

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454963/tmdshvmtrinspin-is-it-possible-to-tune-the-output-bus-voltage-of-the-pfc-stage-i-e-dc-bus-voltage-of-the-inverter

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:DRV8312

工具与软件:

您好!

我介绍了 高压电机控制套件。 PFC 级将充当升压转换器、这意味着输出直流电压将大于或等于输入电压(交流整流)。 因此、对于230V、50Hz 电源、是否有可能以某种方式调整 PFC 以生成150V 直流电?

那么、我们还可以考虑哪些其他选项? 或者、您可以为此套件提供什么硬件支持、使其适合我们的应用?

我们已有 DRV8312套件、但它无法在150V 电压下驱动电机。

谢谢!
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有关这一问题的专家将于1月初离职。 请预计响应会延迟。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 本套件的升压 PFC 输出电压 必须高于交流整流电压、即>230*sqrt (2)。 如果您希望获得低电压、则必须使用降压等其他电源拓扑。

    您也可以只改变交流电压、以获得所需的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个 6千瓦 128 V PMSM ( 150V 峰值 )。 我们需要关于是否可以使用此套件驱动电机的建议。 您能提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 最大持续功率仅为750W、峰值输出功率约为1.5kW。 您必须为此电机设计自己的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过降低其输入交流电压、我们能够将输出降低到多低?

    必须涉及一定程度的调节、因此、无论输入交流电压低、我们仍然可以获得固定的输出电压。 是这样吗?

    例如、如果我们使用自动变压器将交流输入降低到 85 V  (频率将恒定于 50Hz )、 可以将 PFC 升压输出变为多低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过降低其输入交流电压、我们可以将输出降低多少?

    如果您为套件使用外部15V 直流电源、而不是板上的辅助电源模块、它可以支持极低的交流输入、并且您可以将 PFC 输出电压设置为更高的 sqrt (2)* Vac 值。 看起来您无需为应用启用 PFC。 该套件仍限制在最大支持电流(10A)。

    请看一下用户指南和套件的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    套件中是否准备好禁用/断开 PFC 升压电路?

    是硬件开关吗? 还是通过固件进行控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    套件中是否有禁用/断开 PFC 升压电路的配置?

    有。 您可以参考套件的指南。 可以禁用 PFC。

    这是一款硬件交换机吗? 还是要通过固件进行控制?

    如上所述。 请在套件指南中找到详细信息。