This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我的工程需要在 C2000器件上部署 AI 模型、我使用 Pytorch 训练并生成了模型 、并导出到 ONNX 文件。 但我不知道如何将此自定义 ONNX 文件上传到 Edge AI Studio 中、生成在 C2000器件上部署的 C 代码(工件)、比如一些示例电机电弧故障
您能引导我吗?
谢谢。
长整型10
嗨、长!
从您的声明中、我假设您使用的是您自己的 Pytorch 培训环境(而不是 TI 的 modelmaker 或 Edge AI Studio)。
您无需将 onnx 上传到 Edge AI Studio、还有其他2种方法。
选项1:(快速、推荐)如果您知道将模型编译为二进制时需要提供哪些编译器选项、则可以直接使用神经网络编译器 (请参阅 文档)。 此处提供了编译器选项的示例、您也可以将其与 C2000Ware 配合使用。
选项2:(很长)如果您不知道需要提供哪些编译器选项、则必须安装 TI 的 Tiny ML Tensorlab 、然后按照 Tiny ML Modelmaker 的步骤2中的说明 设置存储库、最后使用它来 编译模型。
上述两个选项都创建了一个 mod.a、可以将其用于 CCS 工程中、以进行进一步的应用开发。
谢谢!
Adithya
尊敬的 Adithya:
感谢您的支持、
是的、我正在使用我自己的 Pytorch 培训环境、
我按照选项1的指南中的步骤操作。 但在构建模型时、我会收到一些错误:
$ tvmc compile --target="c、ti-npu type=soft"--target-c-mcpu=c28 ./sine_model.onnx -o artifacts_c28/mod.A --cross-compiler="cl2000"--cross-compiler-options="$CL2000_options"
回溯(最近的呼叫最后):
文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\TVM\_FFI\registry.py"、第29行、位于中
从._cy3.core import _register_object、_get_object_type_index
ImportError:当导入核心时 DLL 加载失败:找不到指定的过程。
在处理上述异常期间、发生了另一个异常:
回溯(最近的呼叫最后):
在_run_module_as_main 中、文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\runpy.py"第196行
返回_run_code (code、main_globals、None、
在_run_code 中、文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\runpy.py"第86行
EXEC (code、run_globals)
文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\Scripts\tvmc.exe\__main_.py"中第4行
文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\tvm\_init_.py"中第26行
从._FFI.base 导入 TVMError、__version__、_Runtime_only
文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\TVM\_FFI\_init_.py"、第29行、位于中
从.registry import register_object、register_func、register_extension
文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\TVM\_FFI\registry.py"、第36行、位于中
从._ctypes.object 导入_register_object、_get_object_type_index
文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\tvm\_ffi\_ctypes\object.py"、第21行、请参阅
从.type 中导入 ArgTypeCode、return_switch、C_TO_PY_ARG_SWITCH、_wrap_arg_func
文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\tvm\_ffi\_ctypes.py"、第22行、如所示
从..runtime_ctypes 导入 TVMByteArray、ArgTypeCode 和 Device
文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\tvm\_ffi\runtime_ctypes.py"、第64行、如所示
类数据类型(ctypes.structure):
数据类型中的文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\tvm\_ffi\runtime_ctypes.py"第88行
np.dtype (np.float_):"float64"、
文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\NumPy\__init_.py"、第413行、位于__getattr__中
提升 AttributeError(
AttributeError:`np.float_`已在 NumPy 2.0版本中删除。 改用`NP.float64`。 您的意思是:'float16'?
我安装 python 3.10、pytorch 2.6.0。
我不知道接下来会做什么、您能帮我解决这个问题吗?
BRS
谢谢
谢谢、运行以下命令时没有错误: tvmc compile --target="c、ti-npu type=soft"--target-c-mcpu=c28 ./sine_model.onnx -o artifes_c28/mod.A --cross-compiler="cl2000"--cross-compiler-options="$cl2000_options"
但我看不到生成的任何文件(mod.a, tvmgen_default.h ... )、在哪里找到它们?
我假设你给了你的< 模型路径> 而不是./sine_model.onnx 和 <output_directory> 而不是 伪影_c28 /mod.A 命令。 mod.a 和 tvmgen_default.h 应该出现在您给出的 output_dir 中。 如果您在那里找不到它们、请让 NME 了解您在输出屏幕上找到的内容的更多详细信息

我在桌面上的 Python 文件夹中没有看到任何生成的文件、
请删除 device_name 变量中的<>、因为它应该只是 f2838x。
另外、您是否有./sin_model.onnx、如果没有的话、请提供您模型的 onnx 路径。 假设您已安装 cl2000编译器。
是的、我在 PC 的桌面上使用 forder Python 中的 sine_model.onnx 文件、还可以通过 CCS12.7使用 cl2000编译器
我在桌面上的 Python 文件夹

artifacts_c28中不生成任何内容
您可以尝试一下吗
$env:Tinie_compile_debug=1
$env:TINPU_COMPILE_DEBUG=1
然后重新运行命令。 这不会解决您的问题、但会给出调试语句

我试过,但没有显示 在这里
我卸载所有的环境和软件包、重新安装所有、然后运行命令
tvmc compile --target="c、ti-npu type=soft".\sine_model.onnx --target-c-mcpu=c28 -o artifiles_c28/mod.A --cross-compiler="cl2000"--cross-compiler-opt-opt-subsections="$env:c2000_device_fpu
现在、我可以生成一些文件.h 和.c、但仍然没有 mod.A 文件、下面出现警告和错误:
警告:autotvm:未调整一个或多个操作员。 请对模型进行调优以实现更好的性能。 使用调试日志记录级别查看更多详细信息。
回溯(最近的呼叫最后):
在_run_module_as_main 中、文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\runpy.py"第196行
返回_run_code (code、main_globals、None、
在_run_code 中、文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\runpy.py"第86行
EXEC (code、run_globals)
文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\Scripts\tvmc.exe\__main_.py"中第7行
文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\tvm\driver\tvmc\main.py"、第131行
sys.exit (_main (sys.argv[1:])
在_main 中、文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\tvm\driver\tvmc\main.py"第119行
返回 args.func (args)
drive_compile 中的文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\tvm\driver\tvmc\compiler.py"第216行
compile_model (
compile_model 中的文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\tvm\driver\tvmc\compiler.py"第533行
package_path = tvmc_model.export_package(.
export_package 中的文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\tvm\driver\tvmc\model.py"第352行
package_path = self.export_classic_format (
在 export_classic_format 中、文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\tvm\driver\tvmc\model.py"第287行
executor_factory.get_lib().export_LIBRARY (
export_library 中的文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\tvm\runtime\tmodule.py"第636行
返回 fcompile (file_name、files、**kwargs)
fcompile 中的文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\tvm\contrib\cc.py"第411行
compile_func (输出、对象+ add_files、选项=all_options、** kwargs)
create_static 中的文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\tvm\contrib\cc.py"第142行
_windows_compile (obj_f、[src_f]、options、compile_cmd=cc)
文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\tvm\contrib\cc.py"、第474行、位于_windows_compile 中
_linux_compile (输出、对象、选项、compile_cmd、cwd、 ccache_env)
在_linux_compile 中、文件"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\tvm\contrib\cc.py"、第468行
提升运行时错误(msg)
运行时错误:编译错误:
>>警告:指定了目标文件、但未启用链接
[Tinie_soft.cc]
"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\Lib\site-packages\tvm\3rdparty\tinie-api/soft/tinie_soft.cc" src、第68行:致命错误:无法打开源文件"soft/inc/tinie_soft.h"
1编译"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\Lib\site-packages\TVM\3rdparty\tinie-api/soft/tinie/tinie_soft.cc" src 时检测到灾难性错误。
编译已终止。
>>编译失败
c2000 -c -o tinie_drive.obj C:\Users\phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\tvm\3rdparty\tinie-api/soft/common/tinie_tinie_soft.cc --float_support=fpu64 src --abi IC IC Ware_Motor IC Ware_Motor IC:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\tvm\3rdparty\tinie-API -pl IC:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\lib\site-packages\TVM\standalon_crt\include

您可以尝试使用 C2000Ware 5.04而不是电机控制 SDK 5.03一次吗? 请记住 再次设置 C2000ware_path 环境变量
我尝试了 C2000Ware 5.04、但上面仍然有相同的错误
这里的主要问题是:
>>警告:指定了目标文件、但未启用链接
[Tinie_soft.cc]
"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\Lib\site-packages\tvm\3rdparty\tinie-api/soft/tinie_soft.cc" src、第68行:致命错误:无法打开源文件"soft/inc/tinie_soft.h"
1编译"C:\Users\Phong Doi Khong\AppData\Local\Programs\Python310\Lib\site-packages\TVM\3rdparty\tinie-api/soft/tinie/tinie_soft.cc" src 时检测到灾难性错误。
编译已终止。
>>编译失败
你能不能给我建议一个解决办法?
长、当任何路径中都存在空间时、存在电流限制会很棘手。 我看到、由于您的用户名有空格、因此会出现错误。
一个简单的建议是在"C:\ti "中创建一个 python 环境(venv/Pyenv)、在其中重新安装 神经网络编译器、onnx 等
这应该能解决您的问题
谢谢、这使它能够正常工作
谢谢、这使它能够正常工作
谢谢、这使它能够正常工作
谢谢、这使它能够正常工作
谢谢、这使它能够正常工作