This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:SYSCFG CLB 模块相关问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1470505/tms320f280049c-syscfg-clb-module-related-problems

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

TI 示例:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f28004x\examples\clb\ clb_ex8_external_signal_AND_gate  

下面红色框中的内容对应于哪个模块? 对应的寄存器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此模块仅适用于 CLB 仿真器工具、不会对 CLB 寄存器配置产生任何影响。

    您可以在 CLB 工具用户指南中阅读有关 CLB 仿真器工具的更多信息。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我理解。