This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针上出现错误

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750QDWEVM-054, TMDSCNCD280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1460436/tmdscncd280039c-error-on-texas-instruments-xds110-usb-debug-probe

器件型号:TMDSCNCD280039C
主题中讨论的其他器件:UCC21750QDWEVM-054

工具与软件:

专家们、您好!

我有以下组件:

Wolfspeed 主板(MOD-MB-HB - 0900V-40A)
Wolfspeed 电源卡(MOD-PWR-MM C3M0016120K)
德州仪器(TI)栅极驱动器卡(UCC21750QDWEVM-054)
德州仪器(TI)控制器卡(TMDSCNCD280039C)

配置并建立连接后、固件已在上成功构建并独立运行 TMDSCNCD280039C 而不连接其他元件。

但是、在我使用上述组件构建 MPPT 后、并尝试将固件刷写到中 TMDSCNCD280039C 、我在中遇到了以下错误 Code Composer Theia:



德州仪器(TI) XDS110 USB 调试 Probe_0/IcePick_C_0连接到目标时出现错误:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3283)

~Biruk