This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:多从模式下的 FSI TDM 和菊花链配置问题

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, TMDSFSIADAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1470344/tms320f280039c-fsi-tdm-and-daisy-chain-configuration-problem-with-multi-slave-mode

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280039CTMDSFSIADAPEVM

工具与软件:

您好!  

在我当前的工程中、我想让一个主器件280039c 与4个从器件280039c 进行通信。 我不知道应该使用哪种配置。 我通读了 将快速串行接口(FSI)与多个器件一起使用的应用程序 、并注意到菊花链配置可能是最佳选择、但我在参考手册31.3.11中发现了一个 TDM 配置、旨在让一个主器件和多个从器件。 我想知道它们之间有什么区别、什么配置可以更好地满足我的目标、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我们建议使用  SPRACM3 应用手册中讨论的实现。 其中包括菊花链或星型连接示例、两者都附带了软件示例。

    由于存在信号衰减问题(因为该器件在实现中不会重新传输 FSI 数据包)、我们没有 TDM_IN 实现的示例、真的不推荐使用此示例。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否解释一下 由于该器件在实现中不会重新传输 FSI 数据包、这意味着什么? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题、为了遵循  SPRACM3 应用手册中的示例代码、我可以将 TMDSFSIADAPEVM 适配器对与具有集线站的 TMDSCNCD280039C 控制卡配合使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    通常 、TDM 表示时分多路复用。 这是一种信令模式、用于通过器件旁路传入的 FSI RX 数据、然后输出 FSI TX 引脚、而不进行重新传输。

    请参阅 TRM 中的 TDM 配置一章、详细了解这一点。

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、就是这样。  

    请参阅以下应用手册。 它显示了如何 通过控制 卡连接 TMDSFSIADAPEVM 适配器  

    FSI 适配器板用户指南

    谢谢!

    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但如果我不希望任何消息来自从节点、那么我只希望主节点发送消息以指定从节点该怎么办? 在这种情况下、TDM 连接是否更合理? 因为它可将一个主 Tx 连接到多个从 Rx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、您可以进行 TDM 配置、但遗憾的是、我们没有任何示例来展示这一点。

    谢谢!

    Susmitha