This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DH-Q1:购买后对芯片进行编程的初始步骤

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469411/tms320f28p659dh-q1-initial-steps-for-programming-the-chip-after-purchase

器件型号:TMS320F28P659DH-Q1

工具与软件:

您好!  
我们将 TMS320F28P659用作定制电路板、并对初始启动有一些疑问。 根据产品说明书、  

  


在我们的硬件中、我们计划始终修复闪存引导模式(gpio72和 gpio84中为高电平)、并且 引导模式开关不可用。 此外、我们的定制硬件中也没有 USB 外设。 我们对初始启动有一些疑问  

1. 假设 购买后芯片会在  未编程器件 条件和在首次开机后,我们将 能够通过 JTAG (闪存引导模式)或只与 USB 模式闪存。
2.购买后芯片首次启动时有没有遵循的程序(没有安全启动要求)

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="640042" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469411/tms320f28p659dh-q1-initial-steps-for-programming-the-chip-after-purchase ]1.  假设 购买后、芯片将位于  未编程器件 条件和首次开机后,我们 将能够通过 JTAG (闪存引导模式)或仅使用 USB 模式进行闪存。[/报价]

     无论引导模式选择引脚定义了什么、您都可以在 CCS 中使用 JTAG 或 UniFlash 工具刷写器件。  

    Unknown 说:
    2. 在购买后首次启动芯片期间是否需要遵循任何程序(我们没有安全启动要求)[/QUOT]

    如果您计划使用默认引导模式、则没有特定的过程。 您想在器件上使用任何外设吗?  

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:
    感谢您的快速响应。 否、 目前我们没有计划使用任何其他外设(JTAG 除外)进行刷写。 但我们未来的要求是使用自定义代码通过 UART 刷写芯片、使用闪存 API 刷写映像、而不更改硬件的引导模式(因为我们始终会像 JTAG 那样修复引导模式)。

    希望这可以使用闪存 API

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有几个可供您参考的闪存编程资源:

    但是我们未来的要求是使用自定义代码通过 UART 刷写芯片并使用闪存 API 刷写映像、而无需从 hw
    更改引导模式

    为此、我建议您参阅 C2000 MCU 的串行闪存编程应用手册

    此致!

    Matt