This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:储能系统中的电弧故障检测

Guru**** 2985590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469092/tms320f28p550sj-arc-fault-detection-in-energy-storage-system

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

大家好、每位专家

   我对 F28P55x 在储能系统(ESS)领域的应用很感兴趣。

    最近、TI 发布了 电弧故障检测参考设计(TIDA_010955)、这是 专为光伏系统而设计的。

   因此、问题:

       1.现有的模型或者工具可以 在储能系统中用于电弧故障的检测吗?

       2.对于储能系统、TI 有没有计划推出类似的参考设计?

   期待您的回答!

   此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kian

    发布解决方案还可以检测 ESS 中的电弧故障。 您只需在设置时收集数据、训练模型并在 SDK 中可用的固件中部署即可。 用户指南中详细介绍了这些步骤。

    谢谢你

    侯赛因·阿米尔