This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CLAsin CLAcos 功能无响应。

Guru**** 2609925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469146/tms320f28p650dk-clasin-clacos-functions-not-responding

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在努力" TIDA_010936_ganhfmd "项目。 工作正常。 现在我想从 CLA 运行整个电机控制 ISR、并且将所有变量和结构扩展到了 CLA。 我遇到了 CLAcos 和 CLAsin 函数的问题。 从  CLA 数学库用户指南 第4节、我添加了  cla1_math_LIBRARY_fpu32_eabi  并将其包含在了链接器搜索路径中。 但当我运行代码时、没有输出。

我能够在.map 文件中看到 CLAcos 和 CLAsin 表

下一步应该是什么?

谢谢、此致

Raghu