This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:hex 文件无法正常工作

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469891/tms320f28377d-hex-file-not-working

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我有一个为 CANISR 编写的项目,在调试会话中,我的项目工作。然而,如果我使用 uniflash 刷写同一项目的.hex ,该项目不接受任何 CAN 消息。

请参考。


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要更多有关这篇文章的信息、当您说"project don't accept any CAN messages"时、您是否需要在调试期间在 CCS 中运行这篇文章? Uniflash 仅加载项目、没有调试功能。

    谢谢!

    Charles