This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:137中的闪存擦除问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1468904/tms320f2800137-flash-erase-issue-in-137

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

您好!

我的客户正在尝试将公里的读数存储在闪存中每公里增量、但他们看到它被损坏/程序在闪存中被擦除。  

客户(随附流程图和文件)。  

请告诉我你的意见。  tidrive.ext.ti.com/.../60194c32-6ea0-4d37-aa42-2134446faedd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享详细信息、我会查看、并很快与您联系。

    此致、

    Rajesahwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeshwary、

    对上述问题有任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilesh:

    请重新共享文件。 我在 ti drive 上没有看到要下载的文件夹?

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tidrive.ext.ti.com/.../60194c32-6ea0-4d37-aa42-2134446faedd

    如果您可以访问、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilesh:

    根据我的理解、每次更新时、客户都在尝试更新 Kms 值(闪存地址+ 4)。 是这样吗?

    此外、您是否能够看到值正在 闪存位置进行编程?  闪存 API 是从 RAM 还是闪存执行?

    此致、

    Rajeshwary