This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:printf 语句、显示控制台上的一些魔术字符

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467440/tms320f28377d-printf-statement-showing-some-magic-character-on-consol

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我在 CAN 中断代码中添加了一些 printf()。
在控制台上显示了一些无法理解的字符。

我包含了 stdio.h、heap size=0x400、并尝试增加大小=>、这会导致.cmd 文件中出现错误、因为存储器不足。


请提供帮助。


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将进一步调查并向您发布我们的进度。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Learneirk:

    我们无法重现问题。 您能否附加用于观察此行为的项目?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您能否分享链接、以便我仅为您上传项目。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向您发送了一个友谊请求,以便您可以向我发送一个私人消息,并附上项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已将项目 zip 发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您共享该项目。 我仍然无法重现此问题。 printf 按预期工作、包括在 CAN 中断中工作。 由于这超出了我的器件专业知识、因此我将相应地重新分配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    这个问题是在多个器件上发生还是仅在单个器件上发生? 您在该工程中使用的 CCS 版本和 C2000Ware 版本是什么? 我向您发送了一个友谊申请、这样您也可以转发我您看到此问题的示例项目。

    此致、

    Peter