This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:28379D DAC 是否存在可输出的最大频率?

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1470350/tms320f28379d-is-there-a-max-frequency-that-the-28379d-dac-can-output

28739D DAC 可以输出的最大频率是多少?

我所说的频率是指使用 DMA 从正弦 LUT 更新 DAC 输出。  DAC 的更新速度有多快?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大输出频率 将受 DAC 稳定时间的限制。  

    此致、

    Ben Collier