This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:如何将电机控制库添加到 SysConfig 工程中?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1470310/tms320f280034-how-to-add-motor-control-library-to-sysconfig-project

器件型号:TMS320F280034
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我有一个与 SysConfig 中的电机控制库相关的问题。 我从一个空项目开始、然后根据电路板调整外设。 但今天、我会在电机控制 SDK 中看到一个新的示例项目、我要向当前的 SysConfig 添加一个类似选项。 是否有任何文档说明如何执行此操作? 我在线搜索、但找不到任何内容。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电机控制 SysConfig 工具仅在电机控制 SDK 中可用、因此使用电机控制 SysConfig 工具从工程开始、然后添加所需的外设可能会更容易。 以下是该工具的一些可用文档

    此致、

    Skyler