This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:无法将 GPIO 18和19用作 PWM6输出

Guru**** 2758235 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1468414/tms320f280039c-not-able-to-use-gpios-18-and-19-as-pwm6-outputs

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我正在尝试使用 GPIO 18和19作为 ePWM 6模块的输出

我 将使用 SysConfig 设置 GPIO 以设置:

ePWM 外设:EPWM6

EPWM_A:GPIO18、X2/68

EPWM_B:GPIO19、X1/69

我没有获得任何输出、但如果我使用第一个选项(GPIO 10和11)、它会起作用

我是不是做错了什么? 能否将这些 GPIO 用于 EPWM6的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    您能告诉我您使用的是哪种封装吗? 它应该适用于100 PZ。

    此致、

    Masoud