This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:INSTASPIN FOC

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8316, MCF8329A, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469565/tms320f28027f-instaspin-foc

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:DRV8316MCF8329AMOTORWARE

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户对 F28027F 的 INSTASpin 无传感器 FOC 感兴趣。

我在下面的主题中提到、了解到我们无法使用任何 GUI 来为 InstaSPIN 评估 F2802x。 是否仍在更改?
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1075983/tms320f280025c-how-to-use-instaspin-universal-gui-with-tmdscncd280025c

我还能知道 F28027F 可以支持的电气频率的最大值吗? 我尝试了 GUI、可以在框中输入任何 speedRef 值。
您可以假设条件为24Vin、1kW 电机负载 DRV8316。  

我问这个问题的原因是、他们比较的是 MCF8329A、它支持基于 GUI 的开发、并且电气速度高达3kHz 左右。 (在实际应用中约为1.5kHz)

此致、
Yuto Kitamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="488273" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469565/tms320f28027f-instaspin-foc 我参考了下面的主题并了解到我们无法使用任何 GUI 来评估适用于 InstaSPIN 的 F2802x。 是否仍在更改?

    有。 您可以使用此 GUI 或直接使用 CCS 来旋转电机。 请查看 MotorWare 中包含详细操作说明的实验用户指南。

    [quote userid="488273" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469565/tms320f28027f-instaspin-foc 还可以知道 F28027F 支持的电频率的最大值吗? 我尝试了 GUI、可以在框中输入任何 speedRef 值。
    您可以假设条件为24V 输入电压、1kW 电机负载、DRV8316。

    这不仅与电机和电机上的增加负载有关、还与 MCU 控制器和控制算法有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    [报价 userid="35051" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469565/tms320f28027f-instaspin-foc/5640837 #5640837"]这一问题不仅与 MCU 控制器和控制算法有关、而且还与电机和增加负载有关。

    >>是的、这就是为什么我提出您可以估算1kW 的电机负载、并了解电功率(W)与转矩[Nm]和转速[rpm]之间存在数学公式。

    即使是飞轮(无负载)、算法也应控制速度限制。 您能告诉我参考值、以便了解 TI InstaSPIN 有多少能力控制电机并确定解决方案吗? 我认为 InstaSPIN 必须具有比 MCF8329A 更高的功能。

    此致、
    Yuto Kitamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="488273" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469565/tms320f28027f-instaspin-foc/5641241 #5641241">>是的、这就是为什么我建议您估算1kW 的电机负载、并了解电功率(W)和扭矩[Nm]与转速[rpm]之间存在数学公式。

    很难估算需要非常精确的电机参数、增加的负载和直流母线电压的最大运行速度。

    [报价 userid="488273" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469565/tms320f28027f-instaspin-foc/5641241 #5641241"]您能告诉我参考值来了解 TI InstaSPIN 在控制电机和确定解决方案方面的能力何在[/quotio]

    是的、instaSPIN-FOC 与其他控制器或算法一样、可以将电机运行到其最大频率、在算法方面没有任何限制。