This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:SIL 3 STO 流程认证–查询安全认证工具

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467905/tms320f28388d-certification-of-sto-process-for-sil-3-inquiry-on-safety-certified-tools

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我们正在认证我们的 安全转矩关闭(STO) 的实施方案 SIL 3 按照 IEC 61508 .
为了实现这一点、我们需要一个符合安全标准的软件开发环境、包括 IDE、编译器和 C2000Ware .

  • 我们明白 当前主页 可以使用进行认证 CQKit 包含三个模板( TSM、TQP、TQR )。
  • 范围 IDE 中找到 、我们正在使用 CCS 18.0 . 您能否确认该 IDE 是否有任何工具 安全认证 或者它是否可以分类为 T1 符合 IEC 61508标准?
  • 最大问题 C2000Ware 的示例 、我们正在使用以下组件:
    • 接头: vcu2_crc.hvcrc_configpoly.h
    • 库: c28x_vcrc_library_fpu64.lib

请您解释一下是否 C2000Ware 的示例 已通过安全认证、或者建议避免使用该示例并改为实施 CRC 功能 是否满足 SIL 3要求?

我们感谢您对此问题的指导。

此致、

Wilko.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilko,

    您在 C2000Ware 中引用的接头和库未经安全认证。 它们仅作为参考提供。 您可以自己实现 CRC 功能-不过、我们提供的库具有汇编优化例程。 因此、如果性能是一个因素、我不确定您将如何满足性能以及安全要求。 您是否有办法使用我们的库和文件并完成认证流程?

    有关您的另一个问题、我必须推迟到 CCS 专家解答。

    谢谢!

    SIRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    感谢您的及时回复。

    我们已决定手动实现 CRC 功能。 我将等待 CCS 专家的回复、然后再将此问题标记为已解决。

    此致、

    Wilko.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    用于我们的 IDE 中找到 、我们正在使用 CCS 18.0 . 您能否确认该 IDE 是否有任何工具 安全认证 或者它是否可以分类为 T1 根据 IEC 61508?[/QUOT]

     请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/882565/ccs-code-composer-studio-at-iec-61508

    谢谢

    Ki