This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:Launchpad 调试器无响应

Guru**** 2611135 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469263/launchxl-f280039c-launchpad-debugger-not-responding

器件型号:LAUNCHXL-F280039C

工具与软件:

您好!

我将提供一节介绍使用 LAUNCHXL-F280039C 板的电源转换器数字控制的培训课程。 一些电路板是全新的、在首次尝试对控制器进行编程时、要求参与者更新调试器。 可能有一些点击没有阅读,和一些参与者没有连接到互联网,或有一个不良的连接. 最后,他们中的一些最终导致了调试器拒绝完成他们的工作。

此错误与此帖子类似。 更新过程中可能出错、而且调试器不会外设管理器中显示、xdsdfu 也不会检测到它们。 不像这个帖子,我没有尝试任何 TDO 引脚,虽然.

希望有一些东西,我可以做这样的训练可以恢复明天...

提前感谢、

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    您将收到所谓的"主机连接错误"。 基本上、调试器无法与调试探针通信。

    下面的调试 JTAG 页面中介绍了错误260、以及修复此问题的提示(搜索错误号):

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html 

    希望这对您有所帮助、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我应用了 本文中所述的方法。 然而、当 LaunchPad 断电时、"修复"会消失:我在 LaunchPad 中对 XDS110进行重新编程、并能够对目标 MCU 进行编程、但如果我拔下 LaunchPad、我必须重新开始整个操作。

    这使我认为程序只能通过该过程加载到 RAM 中、而不能加载到闪存中。 或者可能该过程设置的新序列号不正确、CCS 无法识别、从而使它无法正常工作?

    这将适用于今天的培训课程、但它不是一个长期可行的解决方案。 我可以做什么来修复这些 LaunchPad ?

    提前感谢、

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    我将在 CCS 团队中循环以 帮助  xdsdfu 实用程序。

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    您可能正在遇到下面的线程中提到的已知问题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467929/launchxl-f280049c-usb-connection-not-working-problem-with-xds110-version-3-0-0-33/5635248#5635248

    您能否尝试该线程中提到的权变措施、看看这是否有帮助?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    谢谢。 我使用 xds110固件 v 3.0.0.33重新编程了调试器。 这样就可以解释这个问题。

    我已经离开了板与客户端,所以我不能自己进行测试,但我已经发送客户端 DE 程序来解决它自己,并要求我保持最新的问题。

    我会告诉你,如果问题没有解决在他的最后,但与此同时,我想我们可以假设它很可能会。

    非常感谢您的帮助。

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要确认此问题、客户只需尝试在按住 S1的同时插入 USB 电缆的变通方法。 如果在这之后检测到 XDS110、则完全是相同的问题。 我确信这是同样的问题。