主题中讨论的其他器件: TMDSEMU200-U
工具与软件:
您好!
我们将尝试测试 Wolfspeed 的参考设计 CRD22DD12N 组件、该组件使用 TMS320F28377D DSP 进行控制。 Wolfspeed 为我们提供了用于测试的固件。 我们的目标是为直流 EV 充电的新产品开发我们自己的硬件和固件。
我们已在 PC 中安装了 Code Composer Studio。 对于 DSP TMS TMS320F28377D 的编程和调试、我们提供了基于 XDS200的工具 TMDSEMU200-U。
我们已经编译了 CRD22DD12N 的代码、结果没有错误。
我们已经尝试在 DSP 控制板中对 CRD22DD12N 的固件进行编程、然后出现下一条错误消息:
"IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-717 @ 0x0)无法找到所需的动态库 jscserdesv3。 库不在搜索路径上。 (仿真软件包20.0.0.3344)"
我们知道、之所以使用编程工具和 IDE 环境、是因为我们尝试了使用另一个固件对 DSP 控制板进行编程、但我们没有收到任何错误消息、而且它正常工作。
报告的错误是否是由于使用的 Code Composer Studio (CCS)版本比用户最初使用的版本新引起的? 出现此类错误的根本原因还有哪些?
我们现在因这个问题而受阻。 您能帮助我们吗?
非常感谢。
此致、
Joel