This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:使用 UniFlash 对 CSM 密码进行编程砖型芯片

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469699/tms320f28335-programming-a-csm-password-with-uniflash-bricks-the-chip

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我正在尝试锁定 CSM 以阻止 Uniflash 连接28335上的 JTAG。

然而,每当我输入一个键,并点击"程序 Passord",我的芯片会被砖化(尝试了两个不同的)。

尝试任何操作(甚至"解锁")时、我会系统地收到以下错误:

我将使用 XDS110 JTAG 探针和 UniFlash 9.0.0.5086。

有人知道为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这很可能是由于 ECSL 保护。 当您对自定义密码进行编程时、您需要选择特定的引导模式以允许您连接到器件并执行 ECSL 解锁。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢提示、我将引导模式更改为"分支至检查引导模式"、从而能够解锁芯片。