请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 工具与软件:
据我所知、ECC/奇偶校验是在存储器控制器本身中计算的、因此 ECC 不会检测到错误的地址(根据 UL1998故障模型、任何地址线都卡在 AT 位置)。 运行 M-POST 是否可以解决所有 RAM (包括 CLA-CPU-MSG-RAM)的地址卡滞问题? 在 M-POST 运行时、RAM 仍被分配给 CPU1、但我不清楚 CPU 是否具有 CLA->CPU-MSG RAM 的写入访问权限。
谢谢!
本