This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:从器件读取的 PARTIDL 不符合技术参考手册中定义的值。

Guru**** 2853840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469753/tms320f280041c-partidl-read-from-part-doesn-t-match-value-defined-in-technical-reference-manual

器件型号:TMS320F280041C

工具与软件:

您好!

SPRUI33H 的第3.15.8.1节定义了应在 PARTIDL 寄存器中看到的值。  但是、当我通过 CCS Memory Browser 访问该器件时、得到的值与该手册中的值不相符。  具体来说、当我在"Memory Browser"中看到0x20时、PARTIDL 的高字节被定义为读取为0x00。  我可以在执行例程期间屏蔽此位、以确定正在使用哪个处理器(F280041x 或 F280049x)、但担心可能还有其他位的读取值与手册中的不同、因此希望了解差异存在的原因。

谢谢- Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、感谢您获得该问题。  虽然保留位的复位值通常记录为"0"、但不能保证这些位将保持"0"。  例如、引导 ROM 可能会用非零值填充保留位。  根据您的建议、在比较应用程序代码中的 PARTID 值时、应屏蔽这些位。  如果您看到非保留位中出现意外结果、请告诉我。   

    此致、

    Joe