This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2609925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469745/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

大家好、我对此并不熟悉。 我最近购买了 F28379D 套件以及 BoostXL-3PHGain 和 Teknic 2310P。 我将使用 MATLAB Simulink 中的无传感器 FOC 运行测试、它可以正常工作-它在驱动器输出端生成12V 交流电。

然而、当我尝试再次设置所有设置时、仅配置 ePWM 块、驱动器的输出为零。 在其他测试中、电压保持永久有效。 我不确定出了什么问题。 输出已启用、但我不完全了解所发生的情况。

我想创建一个新的 Simulink 模型、因为我需要测试不同的控制策略。

您能否提供有关如何使用 MATLAB Simulink 正确配置这些器件的分步指南? 了解正确的设置流程并避免潜在的问题非常有用。

此致