This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800157:XDS110 (MSP432E401Y)是否支持 TDO 接地以进行 DFU 恢复?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157, MSP432E401Y, TM4C1294NCPDT, LAUNCHXL-F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1484096/launchxl-f2800157-does-xds110-msp432e401y-support-tdo-grounding-for-dfu-recovery

器件型号:LAUNCHXL-F2800157
主题中讨论的其他器件:TMS320F2800157MSP432E401YTM4C1294NCPDT

工具与软件:

您好!

我们使用的是 LaunchPad F2800157 (TMS320F2800157)、遇到了在 Windows 设备管理器中无法再检测到 XDS110的问题。

发生的情况:

  • 在活动的调试会话运行时、我们断开了 LaunchPad 的连接。
  • 或者、我们怀疑 XDS110固件可能在我们拔下电路板时更新过、但我们不确定。
  • 重新连接后、XDS110不显示在设备管理器中、并且 Code Composer Studio (CCS)无法识别它。

我们目前研究的内容:

我们查看了 MSP432E401Y 引脚排列、这是我们 LaunchPad 上的 MCU 之一:

  • TDO/SWO→引脚97 (O)
  • TDI→引脚98 (I)
  • TMS/SWDIO→引脚99 (I)
  • TCK/SWCLK→引脚100 (I)

我们找到了一种基于 TM4C1294NCPDT 的 XDS110调试器恢复方法、其声明:

  • 在上电期间将 TDO (引脚97)接地会强制进入 DFU 模式(器件固件更新)。
  • 然后、应使用对设备进行刷新xdsdfu

但是、我们无法找到任何官方确认该方法也适用于使用 MSP432E401Y (而不是 TM4C1294NCPDT)的 XDS110调试探针。

我们的问题:

  1. 与基于 TM4C1294的 XDS110调试器一样、将 MSP432E401Y 上的 TDO (引脚97)接地是否会强制进入 DFU 模式?
  2. 如果不是、是否有等效的引脚或方法可以为基于 MSP432E401Y 的 XDS110调试器进入 DFU 模式?
  3. 如果 DFU 模式无法访问、是否有替代的固件恢复方法?

我们希望确保在尝试任何操作之前使用正确的恢复程序。 非常感谢提供任何官方指导或文件链接!

谢谢!