This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:mspm0/ccs20::项目无法自动链接文件夹"Generated source"和"Referenced Source"

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1483261/ccstudio3-mspm0-ccs20-project-cannot-link-the-folders-generated-source-and-referenced-source-automatically

器件型号:CCSTUDIO3
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你好、专家

 客户报告一旦将项目表单 mspm0 SDK 导入到 PC1的工作区中、然后打包文件并发送至 PC2、那么一旦解压缩项目并导入到 CCS 中、项目构建将失败、此时"Generated source"文件夹和"Referenced source"文件夹将无法自动链接到 PC2中的项目。  

可以通过在 PC2中创建新工程并将源文件复制至新工程来解决该问题。  

是否有任何方法可以手动将文件夹链接到工程?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    让我让 MSPM0团队回顾该主题

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Peter)好

    您能帮助重新分配此主题吗?

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    编译工程后、生成的源和引用的源来自 SysConfig。 复制路径时不要包括引用或生成的文件夹。 您可以查看 SDK 示例、以及复制文件时需要包含的示例内容。

    此致、
    Luke