This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:TRM 缺少详细信息 DCACTL_DCBCTL 保留位字段

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481033/launchxl-f280049c-trm-missing-details-dcactl_dcbctl-reserved-bit-fields

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

工具与软件:

请向组提供寄存器详细信息缺少技术资源手册(SPRUI33H–2015年11月–2024年6月修订)似乎这些标志从未被努力使 CMPSSn DAC 输出锁存器被多个应用软件控制清除的其他人添加或错过。

保留位可能在后期修订、增加了控制位 ePWM 模块事件选择标志。

18.17.2.67 DCBCTL 寄存器(偏移= C4h)[复位= 0000h]

EVT1LATCLRSEL  00  DCAEVT1锁存清除源选择

18.17.2.66 DCACTL 寄存器(偏移= C3h)[复位= 0000h]

EVT1LATCLRSEL  00  DCBEVT1锁存清除源选择。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很好、我们具有可生成这些寄存器表的自动化功能。 看起来这些特定的寄存器从 TRM 隐藏。 我已经提交了文献错误、以便在下一次修订中修复该错误

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能给我提供黄盒区域的任何寄存器位详细信息吗? PWM 多路复用器选择 CMPSS DAC (H/L)滤波器输出有点奇怪、当 MCU 器件较新时、为清除 DAC 滤波器锁存器而调用的软件通常会影响一个或两个锁存状态和/或状态标志。 奇怪地取决于如何配置 EPWM DACB 事件1B 操作来检测 CMPSSn 锁存状态。 似乎锁存清除标志正在从 EPWM DACB Event1B 动作限定器的反向电流切换。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下寄存器说明信息(通常会显示在 TRM 寄存器说明中)

    EVT1LATCLRSEL

    DCAEVT1锁存清除源选择

    DCAEVT1锁存清除源选择:
    00:CNT_ZERO 事件清除 DCAEVT1锁存。
    01:PRD_EQ 事件清除 DCAEVT1锁存。
    10:CNT_ZERO 事件或 PRD_EQ 事件会清除 DCAEVT1锁存。
    第11章:我是你的!

    EVT1LATSEL

    DCAEVT1锁存信号选择

    DCAEVT1锁存信号选择:
    0:不选择 DCAEVT1锁存信号作为 DCAEVT1.FORCE 的源。
    1:选择 DCAEVT1锁存信号作为 DCAEVT1.FORCE 的源。

    此致、

    Peter