This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:应用问题。

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1484207/tms320f28034-application-issues

器件型号:TMS320F28034

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用 F28034时、触摸屏通过 LIN 端口与 F28034通信、面板通过 SCI 端口与 F28034通信。 在现场操作期间、可能会发生系统崩溃、变频器没有输出、电机没有旋转、触摸屏无法读取机器数据、并且面板按钮没有响应。 唯一的选择是再次上电、但它在上电后仍然可以正常工作。 请帮助分析原因。
附加的触摸屏和面板通信接口电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、您好!

    感谢您的咨询。 我有几个初始问题和建议可以帮助我理解背景:

    1. 这是以前在工作但在设计(硬件/软件)和/或行为上发生变化的现有设计吗? 或者这一 LIN/SCI 设计是否正在开发中、以前未能正确运行?
    2. 为了澄清、您是否在 F2803x 上以 SCI 模式使用 LIN? 您能否详细说明您正在配置哪些 LIN/SCI 设置(多缓冲模式、特定中断、错误中断设置等)。
    3. 一般而言、很难判断可能出现了什么问题、唯一描述的症状是系统/电机不工作。 许多不同的来源都可能导致这种情况(硬件连接、其他设备、软件配置、用户代码)。 是否能够对代码进行调试? 您能否连接到器件并单步执行代码、查看寄存器值等?  您是否能够隔离 F28034通信、以便在内部环回模式下运行 LIN/SCI、从而验证该模块是否自行工作、以及在与系统/面板连接时是否出现问题? 还请说明 为进一步缩小原因而已经采取的任何步骤。
    4. 发生错误时、F28034器件是否仍然开启/正常运行? 或者您是否看到复位发生或任何其他错误指示(XRSn 脉冲、电源轨监控等)?
    5. 请注意、我们不支持对 E2E 进行原理图审核、请联系您当地的现场应用工程师(FAE)进行询问。

    此致、

    Allison