This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:用于同步采样 ADCA 和 ADCC 使用哪些输入。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1484301/tms320f2800156-q1-for-synchronize-sampling-adca-and-adcc-what-input-to-use

器件型号:TMS320F2800156-Q1

工具与软件:

若要使用 A3/C5输入进行 ADCC 同步采样、我是否使用 ADC_CH_ADCIN3或 ADC_CH_ADCIN5进行设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于 ADCC、必须使用 ADC_CH_ADCIN5

    谢谢!

    Susmitha