This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:通过 USB 使用 UART

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481768/tms320f28p650dk-using-uart-through-usb

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好、我正在尝试为通用控制实验室配置 UART 来收集数据。 我正在查看这些针对 F28p65x 电路板的示例、但是我发现使它们正常工作并不幸运。 根据我的理解、我应该能够通过处理 UART 的 USB COM5端口连接 UART (在器件管理器中显示)。 但是、当我尝试使用 putty 作为终端查看器运行环回示例时、终端中没有任何显示。 我对自己做错了什么感到非常困惑。 如对设置 UART 连接以收集数据有任何帮助、敬请原谅。

如果您有任何疑问/需要其他信息、请告诉我。

谢谢!

-泰勒·霍金斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    您使用哪种电路板? F28P65x LaunchPad 或 controlCARD?

    为了验证、您正在运行的环回示例的名称和 C2000ware 路径是什么?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delaney 、我正在使用 F28P65x LaunchPad、示例为 uart_ex2_loopback、即这里的 C2000 Ware_Motor 100l sdk_5_02_00_00\c2000ware\driverlib\f28p65x\examples\c28x\uart。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您提供这些信息。 Launchpad 上应该有一个开关、用于启用电路板中内置的 UART 转 USB 桥接器。 示例使用了 GPIO 42和43、正确吗? 如果是、您可以验证 S2 SEL1是否设置为0吗? SEL2可以处于任一位置以通过 XDS 路由 UART 信号。  
    此外、您能否确保 putty 中的所有设置与示例中的 UART 设置一致? 例如、 波特率、奇偶校验、停止位的数量等。。  

    此致、

    Delaney