This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:错误#10234-D:cm 闪存闪烁演示中矢量表闪存的未解析符号

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478561/tmdscncd28388d-error-10234-d-unresolved-symbols-for-vectortableflash-on-blinky-demo-for-cm-flash

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

构建 cm 闪存以使演示中的 ts 闪烁时出现此错误、我控制了代码、编译器和其他任务、并进行了更正有些奇怪、没有看到在 startup_cm.c 中定义的矢量表闪存

13]未定义        
[14] 符号                  
[15]------        -------
[16] vectorTableFlash ./device/cm.obj
 
[17]Error #10234-D:unresolved symbols remain
[18]错误#10010:链接过程中遇到错误;未构建"led_ex1_c28x_cm_blinky_cm.out"
 
[19]>>编译失败
[20]makefile:145:目标'led_ex1_c28x_cm_blinky_cm.out'的配方失败
[21]gmake[1]:***[led_ex1_c28x_cm_blinky_cm.out]错误1.
[22]Underted ;你的孩子,我的孩子,我的孩子,我的孩子,我的孩子,我的孩子
[23]gmake:***[All]错误2.
[24]****构建完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriele:

    您是否对示例进行了任何修改?

    您使用以下哪些版本的:

    1. CCS
    2. C2000ware
    3. C28x 编译器

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    对于本示例、我目前尚未进行任何修改、如果电路板对我们必须开始的项目有效、我先尝试这样做来测试电路板。  CPU 闪存、RAM 和 CM RAM 正在工作、只有 CM 闪存不工作、代码也是相同的、我以 Code Composer Studio v20入门使用的示例、我使用的是此 IDE。

    此致

    Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriele:

    您能将示例链接到页面吗? 在尝试复制此问题之前、我希望确保我的代码与您的代码匹配。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    我如何将示例链接到您的网站?

    谢谢

    Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriele:

    或者、您可以链接到可以在其中看到 CCS v20指南示例的网页吗? 如果该指南链接到特定 C2000ware 版本/安装的示例、我需要确保使用的是匹配的安装版本。  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    我没有这个示例的网络链接、我不知道这个示例取自哪里、我不知道如何向您介绍、我在创建新工程并选择 TMDSCNCD28388D 电路板时以这个示例为例、在关键字 I write blinky 中、以这个示例为例

    谢谢

    此致

    Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriele:

    抱歉、您在运行的是我们的 SDK 提供的示例。 我不会在 CCS 中从头开始构建新工程、而是建议从 C2000ware SDK (点击 此处链接)导入 empty_project、以便自动引入所有适当的软件/器件支持文件。 或者、在文件路径[C2000ware install]/driverlib/f2838x/examples/c28x_cm/led/led_ex1_c28x_cm_blinky_.c 中还有一个 CM 内核 LED 闪烁示例

    我建议改为测试该工程的所有构建配置。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    我已经从此[C2000ware 安装]/driverlib/f2838x/examples/c28x_cm/led/led_ex1_c28x_cm_blinky_*.c 中导入了示例、但只有 file.c 并且没有进行调试、我该怎么办?

    谢谢

    此致

    Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriele:

    能否发送项目在 CCS 中导入后的屏幕截图? 尝试导入工程时、您在 CCS 中是否遇到了任何错误? 导入项目后、您是否能够在连接调试器之前先构建项目(右键单击项目并选择"Build")?  

    此致、

    Delaney