This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:引脚 TDI 和放大器;TMS 需要外部上拉或悬空

Guru**** 2767785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1484316/tms320f28388d-pins-tdi-tms-need-external-pull-up-or-floating

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们 使用 JTAG 对器件进行刷写、并且需要知道引脚 TDI 和 TMS (引脚77 / 80)是否需要从外部上拉至3.3V、或者是否可以保持悬空以进行大规模生产设计。

BR FM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 F2838x 数据表表表6-5

    使用 JTAG 时、应启用内部上拉或在电路板上添加外部上拉、以避免引脚悬空。 TMS 和 TDI 有内部上拉电阻、但是在电路板上应该放置一个连接到 VDDIO 的外部上拉电阻器(建议2.2 kΩ)、以便在正常运行期间将 JTAG 保持在复位状态。 TDI 也可以具有外部上拉电阻。 请访问: https://www.ti.com/lit/an/spracz9a/spracz9a.pdf

    此致!
    Matt