This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:Blinky_cpu01示例项目-其中定义了 COM_TI_C2000WARE_libraries

Guru**** 2601065 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1484329/tms320f28377s-blinky_cpu01-example-project---where-is-com_ti_c2000ware_libraries-defined

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

blinky_cpu01示例工程中使用了几个环境变量、我 找不到其定义。

Properties-C/C++ General-Paths and Symbols 的"Libraries"选项卡上的${COM_TI_C2000WARE_libraries}

 Properties-CCS Build-C2000 Linker 下的${COM_TI_C2000WARE_LIBRARY_PATH}文件搜索路径

${COM_TI_C2000WARE_INCLUDE_PATH}  在 Properties-CCS Build-C2000 Compiler 下包含选项

它们定义在哪里?

谢谢!

Paul Hetherington

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    这些元数据看起来就像未在当前项目中使用并且不指向任何内容的剩余元数据。 您将看到、即使在删除这些变量后、该项目仍将进行编译

    此致、

    Peter