This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:用于 intxbar 的 SysConfig

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1479284/tms320f28379d-sysconfig-for-inputxbar

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

尊敬的 TI:

您好!

一个工程使用了 SysConfig、但无法在工程中确定 SysConfig 的版本。 但是、我知道该项目使用了 C2000Ware_3_04_00_00 .

在 SysConfig 的 InputXbar 部分中分配 GPIO 时不配置 GPIO 是否正常?

我选择了 InputXbar9 或者会与 eCAP 并且在同一节中指定了 GPIO33。 但是、当我尝试在 SysConfig 的 GPIO 部分中将 GPIO33设置为输入时、找不到 GPIO33。

您能否就此问题作出澄清?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一项一般性建议 获取 CCS/SysConfig 或任何 TI 工具的最新版本。  请随 SysConfig 1.22+更新至最新的 c2000ware_4.03.00.00。

    关于工程的 SysConfig 版本标识、请遵循以下操作:

    右键单击项目/示例-->属性-->常规-->产品--> SysConfig 1.21版本。 您可以根据需要进行修改。

    请参阅示例2、了解另一个器件、了解您的 GPIO ->输入交叉开关-> ECAP SysConfig 用例。  (C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f28p65x\examples\c28x\ecap)

    该配置也可应用于 F28379x。  

    此致、

    Uttam Reddy Pailla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttama,

    感谢您的回答。

    我们是否可以对 F28P65x 和28379D 使用相同的文件、进行一些迁移? 我注意到所有外设都有 SysConfig 文件、而28377D DSP 并非如此。

    提前感谢您。

    S.t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.T:

    要回答原始问题、您看到的数字是引脚编号、而不是 GPIO 编号。 您可以在 SysConfig GUI 右上角的 Preferences 和 Actions 菜单中查看 GPIO 编号或引脚编号。

    谢谢!

    Luke