This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:太阳能库 SPLL_3ph_SRF_CLA_MACRO

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1482238/tms320f28379d-solar-library-spll_3ph_srf_cla_macro

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

尊敬的专家:

我最终可以在利用 CLA 使用太阳能库方面做出一些改进。 我将使用 SPLL_3ph_SRF_CLA_MACRO 来估算 三相信号的 θ。 目前我正在模拟 R、Y、B、并将它们传递到库中以估算 θ。

interrupt void Cla1Task1 (void)
{
    SPLL_3ph_SRF_CLA PLL;
    PARK_CLA park1;
    CLARKE_CLA clarke1;
    SPLL_3ph_SRF_CLA_init(50,((float32)(1.0/20000)),PLL);

    clarke1.a = R;
    clarke1.b = Y;
    clarke1.c = B;
    CLARKE_CLA_MACRO(clarke1);

    park1.alpha=clarke1.alpha;
    park1.beta=clarke1.beta;
    park1.zero=clarke1.zero;
    park1.sin = sine;
    park1.cos = cose;
    PARK_CLA_MACRO(park1);

    PLL.v_q[0] = park1.q;

    SPLL_3ph_SRF_CLA_MACRO(PLL);

    theta= PLL.theta[1];
    
}
e2e.ti.com/.../IMG_5F00_1834.MOV

我所期望的是,网格角,应该 在0到2*pi 或0到1,但奇怪的是,θ 在0.015到0.017之间变化

请更正我错的地方。

此致、

Rajesh。