This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CLA 不能与 C2000ware#39;s F2837xD_Headers_nonBIOS_CPU1.cmd 配合使用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1483745/tms320f28379d-cla-does-not-work-with-c2000ware-s-f2837xd_headers_nonbios_cpu1-cmd

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具与软件:

尊敬的专家和 Gurus:

我一直在开发一个项目、我可以运行 CLA 及其数学库。 以下 是我对 CLA 关于 controlSUITE 和 C2000ware 的奇怪观察结果。

可以使用 controlSUITE 中提供的 F2837xD_Headers_nonBIOS_CPU1.cmd 触发 CLA、但不能使用 C2000ware 文件。

2.即使我想继续使用 能够成功触发 CLA 的 controlSUITE 版本、也会有一些与 ADCresult 相关的警告标记。 最后、在运行时、不会将任何 ADC 值返回到结果寄存器。

3. C2000ware 没有如图所示的这样的警告,但 CLA 不会被触发。

下面是触发 CLA 的工程(controlSUITE 的 C2000ware F2837xD_Headers_nonBIOS_CPU1)。 请在 computer.e2e.ti.com/.../pwm_5F00_adc_5F00_cla.zip 上查看 C2000ware 版本

此致、

Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉提出这一问题。 我自己解决了。  说实话、我不知道它是怎么工作的、但它在重新启动 CCS.e2e.ti.com/.../8004.pwm_5F00_adc_5F00_cla.zip 后已经开始工作了

    谢谢你