This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:导入失败示例

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1483823/tms320f28335-import-fail-example

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

您好!

我将构建 TMS320F28335示例。

但无法导入。

如何导入 TMS320F28335的示例?

如果不提供 TMS320F28335、我可以参考什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gwanyoung:

    感谢您访问 E2E 论坛。 感谢您提出该问题。 我已经能够使用最新安装的 SDK 和 CCS 软件在我的版本中复制您看到的错误。

    它似乎在 CCS v12.8版本中被正确导入。 您能否下载此版本(基于 Eclipse)并在计算机上试用以测试项目? 在我们解决该问题时、您可能需要使用该旧版本的 CCS


    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Peter)好。

    谢谢。 CCS v12.8运行良好。

    注意。

    金冠永